28.02.2013 15:27 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 761 Bewertung: (190)
|
Hallo Mark1507, bei den APL-Bausteinen ist nur im Automatik-Betrieb die Reset-Taste erforderlich. Wenn dies auch im Handbetrieb erwünscht ist, mussdas Feature-Bit 31 gesetzt werden. Die Liste der Feature-Bits und kleine Beschreibung erhälst Du beim Öffnen des Feature-Bits. Weitere und genauere Beschreibung in der Baustein Online-Hilfe (F1). |
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 04.03.2013 10:42SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
04.03.2013 09:25 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 761 Bewertung: (190)
|
Hallo Mark1507, das Verhalten sollte bei einem APL-Motor gleich dem vorherigen sein. Ich werde aber nun selbst schauen, ob ich damit richtig liegen. |
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 04.03.2013 10:38SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
04.03.2013 10:37 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 761 Bewertung: (190)
|
Hallo, zu Sammelanzeigen: 1.) Eine unquittierte Sammelanzeige verschwindet nie. Sie steht so lange an bis sie quittiert wird, Auch wenn die Ursache schon lange erledigt ist. Der Operator muss zwingend eine anstehende (blinkende) Meldung quittieren. 2.) Eine quittierte Sammelansanzeige (statische Farbe) verschwindet, wenn die Ursache schon vorüber ist. Sie bleibt solange anstehend, bis dir Ursache behoben ist. 3.) Ein RESET-Taster hat keinerlei Auswirkung auf die Sammelanzeigen, weder in der APL-Bibliothek noch in der Standard-Bibliothek. Es gibt Bibliotheken (selbsterstellte oder auch Add-on-Bibliotheken, bei denen der RESET-Taster in die Sammelanzeigen eingreift. Diese Bibliotheken gehören allerdings nicht zu den PCS 7-Standard-Bibliotheken, die bei Auslieferung von PCS 7 mitgeliefert werden. |
SIMATIC PCS 7 - Overview |
|