15.11.2015 21:29 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (1) |
Hallo zusammen, Ich komme einfach mit meiner Aquariumschaltung nicht weiter. Mein Pt 100 Sensor zeigt egal welche Einstellungen ich mache entweder -50°C oder +200°C an. Sensor wurde auch schon durch einen PT100 Simulator zum testen ersetzt; aber auch das ohne Erfolg. Ich habe auch schon die kleineren PT 100 Programme hier aus dem Forum ausprobiert, aber auch das ohne Erfolg. Vieleicht kann mir ja hier einer helfen das Problem zu lösen. Folgende LOGO ist aufgebaut: : 1 X LOGO 8 6ED1-052-1MD00-0BA8; 2X Erweiterung ED1-055-1NB10-0BA2; 1 X Erweiterung RTD 6ED1-055-1MD00-0BA2. Ich hänge mal mein Programm dran. Besten Dank Robert ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangSchaltplan1.2.rar (150 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 16.11.2015 10:51:10Neue Überschrift nach Splitten |
|
15.11.2015 22:22 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (1) |
Habe es als 2- Leiter angeschlossen, mit Brücke von + zum IC1 |
16.11.2015 09:23 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Passende Handbücher oder Beipackzettel anschauen ! Hoffe, man kann den Unterschied erkennen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.11.2015 19:17 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (1) |
Hallo, Leider ist mir in meiner Schaltung ein weiteres Problem aufgefallen. Es handelt sich um den Teil des Wasser wechseln (Abwasser/ Frischwasser).- Schalter sind I15, I16und I21 In der Simulation klappt auch der Wasserwechsel aber in der Realität leider nicht. 1. Über die Zeitschaltuhr ist alles OK nur der Sensor (I21) schaltet bei max im Behälter nicht ab. Komisch ist, das wenn ich den Sensor aus dem Behälter nehme starten beide Pumpen ohne das eine Anforderung von Schalter und Uhr vorhanden ist. 2. Der Schalter für den manuellen Wasserwechsel funktioniert in Realität auch nicht (in der Simulation ist alles OK. Vielleicht kann mir jemand noch mal helfen. Besten Dank DateianhangSchaltplan1.2.rar (80 Downloads) |
Folgen Sie uns auf