15.11.2024 14:47 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 07.12.2024 Beiträge: 3340 Bewertung: (524)
|
Hallo InduETI, ja, WinCC Unified erlaubt nur die 0 als untere Grenze des Arrays, diese Information steht im Handbuch. Ich vermute, das liegt daran, dass JavaScript sich genauso verhält. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.11.2024 21:57 | |
Beigetreten: 15.09.2006 Letzter Bes: 04.12.2024 Beiträge: 516 Bewertung: (82) |
Das liegt vermutlich nicht an Javascript, sondern daran, dass auf Protokollebene auf der die Daten in der SPS angesprochen werden, alle Arrays 0-basiert adressiert werden. Element 0 ist immer das erste, unabhängig davon wie es in der SPS projektiert wurde. Und da ist man bei Siemens wohl zu faul gewesen, dass korrekt auf die Anwenderseite durchzureichen. Das ist nämlich nicht nur bei Unified so. |
Folgen Sie uns auf