06.10.2020 13:30 | |
Beigetreten: 05.09.2019 Letzter Bes: 21.09.2021 Beiträge: 45 Bewertung:
|
Hallo hier der funktionierende Entwurf von mir: Hoffentlich so angepasst wie von dir vorgeschlagen. Was ich bemerkt habe, ich kann aus dem Programm HMI Droid die Lampe jetzt nicht mehr schalten! Sie geht nur noch so lange an wie ich den Finger auf dem Button im Display habe. Das sage ich deswegen weil ich gerne alles auf einmal nutzen möchte! Ist das OK? Ich rede von dieser Softwere: https://www.idea-teknik.com/en/hmi_droid.html Ich hoffe ich darf diesen Link hier posten! Wenn nicht nehme ich Ihn sofort wieder raus! DateianhangNetzwerk1_Test1_mit_ixo65.zip (49 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Macnugget am: 10/06/2020 13:31:38Zuletzt bearbeitet von: Macnugget am: 10/06/2020 13:33:24 |
|
06.10.2020 14:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2023 Beiträge: 30849 Bewertung:
|
So, hier das geänderte Programm mit allen gewünschten Funktionen für Q3. - Ein-/Ausschalten per Taster an I3. DateianhangNetzwerk1_Test1_mit_ixo65_V2.zip (54 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
06.10.2020 18:20 | |
Beigetreten: 05.09.2019 Letzter Bes: 21.09.2021 Beiträge: 45 Bewertung:
|
OK dann würde ich ein neues Thema eröffnen. Vielen Dank bis hierher!!!!!!!!!!! |
Folgen Sie uns auf