21.07.2010 16:15 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Eine Stoppuhr quasi ? Suchergebnis |
21.07.2010 21:46 | |
Beiträge: 43 Bewertung: (8) |
Hallo Stelogo , vieleicht hilft ja auch mein Vorschlag mit Zählern Gruß logo4ever DateianhangTimer mit Zähler.zip (124 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.07.2010 21:54 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo STELOGO, das von logo4ever angegebene Prinzip ist die einzige Möglichkeit: Die Impulse eines eigenen Taktgebers werden mittels Zähler ausgewertet. Deine Aufgabenstellung erfordert im Prinzip eine schaltungstechnische Nachbildung eines Blocks Impulsgenerator. So etwas findest du in meiner Schaltungssammlunng (Dateien DEMO_Impulsgeber_V1.lsc und DEMO_Impulsgeber_V2.lsc). Nimm nur den oberen Schaltungsteil und ändere die Bedingungen des Löschens der Zähler für die Zeiten TH und TL entsprechend deiner Aufgabenstellung.... MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf