01.10.2021 15:53 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für eure Rückmeldung, bei der 12V Schaltung war es für mich einfach, ich habe vor den I8 einfach ein Dreierpaket-LED aus einem LED-Stripe in Reihe geschaltet (die haben ja Vorwiderstände aufgelötet) und bin dann auf ca. 5V gekommen für den analogen Eingang. Bei der 12V/24V Schaltung habe ich dann Versuche mit verschiedenen LEDs gemacht, und bin gelandet bei den 2 x COB LED auch einfach nur vor den I8 in Reihe zwischengelötet. Ein Datenblatt von den LEDs habe ich nicht, nur den LINK zum Verkäufer, der da schreibt 9-12V 900mA 10W. Wenn ich eine 12V Batterie anklemme leuchten die LEDs natürlich nicht, wenn ich die 24V Batterien (2x12V in Reihe) anklemme, dann glimmen die nur ganz wenig. Aber ich schaffe es mit der Vorschaltung der COB LEDs dass die LOGO bei 24,2V noch 9,9V einlesen kann, und im unteren Spannungsbereich, kurz bevor die Spannung dann ganz zusammen bricht bei 1-5mV stehen gerade noch 12,3-12,4V an. Die zwei analogen Schwellwertschalter habe ich parallel direkt an den I8 angelegt, der I7 ist ja schon belegt für die Piepstöne vom Summer. Der Nachteil von meinem Gerät ist nur, dass man erst die Batterie anschließen muss und dann erst das Gerät einschaltet. Wenn das Gerät schon eingeschaltet ist und man schließt die Batterie an, dann "saust" die Spannung an der LOGO hoch, und die rote Leuchte geht gleich an. Aber das weiß der Anwender jetzt, und testet momentan seine komplette Flotte von Mietanlagen durch, in denen wie schon erwähnt die unterschiedlichsten Batterien verbaut sind, angefangen von den kleinen Blockbatterien mit 7Ah bis hin zu den 45kg schweren Powerteufeln mit 150 Ah die auf 24V geschalten sind. Ich finde es trotzdem beeindruckend wie genau die LOGO arbeiten kann. Grüße achse1 |
01.10.2021 20:13 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
LED's sind Dioden und damit Halbleiter. Die eignen sich nicht für eine Reihenschaltung als Spannungsteiler, da sie einen dynamischen Innenwiderstand haben, der nicht linear ist. In deinem Fall sorgt die Reihenschaltung aller LED's dafür, dass von der Gesamtspannung etwas abgezogen wird, aber nicht linear geteilt. Nimm lieber zwei Festwiderstände, z.B. 1,5kOhm und 1kOhm in Reihe so wie auf der Skizze in der angehängten Excel-Tabelle zu sehen ist. Du brauchst nur in die blauen Felder etwas eintragen und bekommst als Ergebnis alle bentötigten Werte. Im Beispiel sind 2kOhm und 1kOhm sowie 24,2V Messspannung eingetragen. Ddu kannst direkt den Logo-Wert ablesen, den du im analogen Schwellwertschalter nutzen kannst. M.f.G. Scorp DateianhangAnalogeingang.zip (152 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 10/01/2021 20:14:21 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.10.2021 23:05 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Geil, ich kann jetzt Spannungen teilen, sorry für meine primitive Freude was andere im Schlaf machen, aber es sind halt die Kleinigkeiten im Leben die noch das i-Tüpfelchen ausmachen. Vor 5 Jahren habe ich mir das 3D-Zeichnen angeeignet und mit dem 3D-Druck angefangen, das war das geilste Hobby das ich jemals angefangen habe. Jetzt habe ich mir endlich die Arbeit gemacht die ganzen Widerstände durchzumessen, und in 3D ausgedruckte Boxtrenner zu sortieren. DANKE "es geht weiter", auch Ü50 dennoch werde ich das Gerät erst mal so belassen wegen der Sicherheit, und ich mag mir nicht erlauben, dass etwas "zu heiß" werden kann, momentan bediene Ich und ein Anderer das Gerät und haben ca. 50 Batterien (die Kleinen, aber auch die Monster) getestet, aber in Zukunft sollen auch Andere Bediener das Gerät bedienen. Gerade die "Monster" mit 150 Ah (jetzt 170 Ah) bereiten mir dabei Bauchschmerzen, und wenn dabei irgendwas abfackelt....(ich habe hier ja schon mal den gehobenen Zeigefinger bekommen wg. Kompetenz, dennoch zeichne ich erst mal einen Schaltplan bevor ich irgendwas baue) LINK jetzt bekomme ich hier vielleicht wieder die rote Karte Das LOGO-Programm habe ich auch noch mit allen RESETs sicher gemacht, dass nichts passieren kann. Bei meinem Projekt ging es lediglich darum ein Gerät zu bauen, das Batterien von Mietgeräten testet, wo keiner wusste wieviel Restkapazität die Anlagen noch haben, was in der Firma und dem Verleih schon öfter Probleme bereitet hat. Sollte wieder mal ein Projekt anstehen mit Spannungsteiler für z.B. poplige 7 Ah Batterien, dann weiß ich was zu tun ist für einen analogen Eingang wg. Spannungsteilung @ernstro hast du eine Schaltung für Dummis Danke achse1 |
04.10.2021 09:51 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1366 Bewertung: (42) |
Anbei ein Staplerladegerät - mit 1Minuten Aufzeichnung - geladene Ah Anzeige, Wochentag, Spannungsanzeige, Ladezeit, Einstellung Schaltpunkt, Sanftanlauf für Ringkerntrafo usw. Durch geringe Änderungen könnte es zum Entladen verwendet werden DateianhangLogo-Ladegerät-Steuerung-24V-2020-08-03.zip (141 Downloads) |
Folgen Sie uns auf