26.03.2022 13:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.02.2025 Beiträge: 34687 Bewertung:
|
Für die V1.8 gibt es verschiedene Stände, von V1.8.0 bis V1.8.5. Das Update auf V1.8.5 ist am 24.11.2016 erschienen. Du kannst es dir hier downloaden: Firmware-Update für CPU 1512SP F-1 PNWie ein Firmware-Update durchgeführt werden kann, wird hier beschrieben: Beschreibung Firmware-Update S7-1500 CPU, Displays, ET 200SP CPUs und ET 200pro CPUs |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
26.03.2022 14:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.02.2025 Beiträge: 34687 Bewertung:
|
Starte doch einen Support Request ... |
Folgen Sie uns auf