05.03.2022 21:06 | |
Beigetreten: 30.12.2021 Letzter Bes: 06.03.2022 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo Wie begrenzt man einen auf/ab Zähler ( min und max Werte aus Meldetext), dass er sauber zwischen den min und max Werten zählt? und wenn möglich der Startwert mit min geladen wird habs mit einem Analogkomperator versucht. Das Problem ist, nachdem der Ausgang auf On geht wird er erst beim erreichen des Wert = 0 wieder auf Off gesetzt Hab mein Demo Projekt angefügt ganze Aufgabe: - Der Ausgangswert eines auf/ab Zählers soll an einen Analogen Ausgang übergeben werden. - Eingänge I0 bis I2 steuern den Zähler. Der Zähler wird mit dem Wert min geladen. I0 = 1 Zähler aktiv, I1 = 1 & I0 = 1 -> Zähler zählt aufwärts. I2 = 1 & I0 = 1 -> Zähler zählt abwärts (I1 = 1 & I2 = 1 -> nichts passiert) - min und max (Werte im Meldetext) begrenzen den Zähler. Wenn der Zähler max. erreicht hat stopt er. Wenn jetzt I1 = 0 und I2 = 1 wird, zählt der zähler abwärts bis min erreicht wird DateianhangTest Zaehler begrenzen.zip (87 Downloads) |
05.03.2022 21:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32884 Bewertung: (4066)
|
Hier mal ein Beispiel ...
DateianhangSollwertvorgabe_fuer_FU_0BA8.Standard.zip (86 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.03.2022 21:44 | |
Beigetreten: 30.12.2021 Letzter Bes: 06.03.2022 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Interessantes Beispiel.. Danke |
05.03.2022 21:56 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 2177 Bewertung: (95) |
Hallo Swissurs,
wie ich dich Verstanden habe, willst Du nur das Zählen des Zählers begrenzen. Dieses kannst Du mit zwei Schwellwertschaltern erreichen, die den Zählimpuls unterbrechen. Den unteren Grenzwerte der Schwellwertschalter kann man dann vom SV des Zählers abgreifen. Gruß Ella_68 DateianhangSchaltplan1.zip (87 Downloads) |
06.03.2022 10:13 | |
Beigetreten: 30.12.2021 Letzter Bes: 06.03.2022 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
hallo, das ist auch eine ganz elegante Variante. Danke |
Folgen Sie uns auf