13.03.2025 18:09 | |
Beigetreten: 13.03.2025 Letzter Bes: 09.04.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Ich habe bei der Verwendung eines ProfiNet Slaves das Problem, dass die SPS nach einiger Zeit den Fehler “IO-Datenausfall in Hardwarekomponente” meldet. Als Ereignis wird dabei beschrieben, dass beim Aktualisieren von Nutzdaten Daten eines Submoduls als nicht aktuell bzw. nicht aktualisierbar gekennzeichnet wurden . Das Problem wird im Diagnosepuffer gemeldet, allerdings kann ich die Daten weiterhin verändern bzw aktuell einlesen. Der Fehler aber bleibt bestehen. Können Sie mir sagen wie diese Situation zu Stande kommt. Die FW der CPU ist in diesem Falle 4.6.0. Durch einen neuen Verbindungsaufbau kann ich den Fehler quittieren. Ich würde aber da ich die Daten ja verwenden kann dieser Fehler von selbst quittiert wird. |
14.03.2025 07:16 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 09.04.2025 Beiträge: 243 Bewertung:
|
Welche CPU |
Folgen Sie uns auf