14.10.2008 17:40 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hallo, für die professionelle Anwendung: Such mal bei google nach Trennverstärker, Messumformer.... da wirst du u.a.sowas finden: http://www.siemens-edm.de/dc_messumformer_trennverstaerker.0.html http://www.rinck-electronic.de/ http://www3.jumo.de/pio/categories.do?uuid=ee89c3b80a090a052d21932a88a75faa und vieles mehr. Da wirst du was passendes finden. Wenn es auch was selbstgebautes sein darf, mit einem OP (Operationsverstärker) lassen sich mit nur wenigen zusätzlichen Bauteilen tolle analoge Schaltungen realisieren. Ein typischer OP ist z.B. der LM741, das www ist voll von Schaltungsbeispielen. http://www.national.com/mpf/LM/LM741.html http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Operationsverstaerker%20-%20Analoges%20Mathegenie.htm |
14.10.2008 21:43 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Es ging ihm um den analogen Ausgang. |
15.10.2008 11:29 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo IBN-Service, schönen Dank für deine Hilfestellung, ich denke das ich damit weiterkommen werde. MfG Husmester |
15.10.2008 16:42 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Gern geschehen. |
Folgen Sie uns auf