30.10.2020 07:21 | |
Beigetreten: 18.02.2018 Letzter Bes: 12.02.2023 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo! Ich bin gerade auch etwas am Probieren was die Modbus-verbindung zu einem Fronius-Wechselrichter betrifft. Die Verbindung zum Wechselrichter habe ich schon erfolgreich hergestellt. Leider bekomme ich beim Auslesen der Ist-Leistung vom Smartmeter (40098) keinen plausiblen Wert, welcher in irgend einer weise mit dem tatsächlichem Wert übereinstimmt. Meiner recherche zufolge dürfte das mit dem Datenformat des Wechselrichter zusammen hängen. Wie hast du das bei dir gelöst? Danke für deine Hilfe! lg ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/30/2020 10:51:04Neue Überschrift nach Splitten |
|
30.10.2020 10:57 | |
Beigetreten: 18.02.2018 Letzter Bes: 12.02.2023 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hier noch die Parameterliste. Grundsätzlich möchte ich den tatsächlichen Überschuss/Bezugswert erfassen um eine Erzeugungsoptimierte Überschusssteuerung zu realisieren. Mit den convertern habe ich noch keine erfahrung, eventuell mach ich bei den Einstellungen etwas falsch. Denn der angezeigte Wert bleibt immer um ca 17000 was der tatsächlichen Leistung auf keinen fall entspricht. DateianhangMeter_Register_Map_Float_v1.0.xlsx (175 Downloads) |
30.10.2020 11:15 | |
Beigetreten: 18.02.2018 Letzter Bes: 12.02.2023 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hier noch die Parameterliste. Grundsätzlich möchte ich den tatsächlichen Überschuss/Bezugswert erfassen um eine Erzeugungsoptimierte Überschusssteuerung zu realisieren. Mit den convertern habe ich noch keine erfahrung, eventuell mach ich bei den Einstellungen etwas falsch. Denn der angezeigte Wert bleibt immer um ca 17000 was der tatsächlichen Leistung auf keinen fall entspricht. Laut Parameterliste habe ich auch die richtige Adresse. Ich habe grade noch das verändernder Auflösung probiert, jedoch bleibt der Ausgabewert eAq immer gleich. woran kann das liegen? DateianhangMeter_Register_Map_Float_v1.0.xlsx (123 Downloads) |
30.10.2020 11:17 |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.03.2023 Beiträge: 29459 Bewertung:
|
Ich bin raus ... |
Folgen Sie uns auf