23.02.2019 23:46 | |
Beigetreten: 18.02.2018 Letzter Bes: 19.02.2023 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo ist es möglich die Restzeit der Ausschaltverzögerung auszulesen und mit dem LWE darzustellen? |
24.02.2019 06:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.03.2023 Beiträge: 29498 Bewertung:
|
Im Anhang mal ein Beispiel, wie du den Zeitwert, die Restzeit und die schon abgelaufene Zeit eines Tages per Parameter-VM-Zuordnung an den erweiterten Webserver übergeben und angezeigt werden.
DateianhangZeiten_an_erweiterten_Web_Server.zip (83 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf