07.11.2018 09:35 | |
Beigetreten: 29.10.2015 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 179 Bewertung:
|
ixo65
Entschuldigt bitte die Verwirrung durch die späteren Fragen. Ich ging davon aus, dass im ersten Post alle Informationen zur Klärung der Ausschaltverzögerung gegeben waren. Für die Klärung der Ausschaltverzögerung wollte ich nicht das ganze Netzwerkprojekt beschreiben. Meine aktuelle Lösung für die Ausschaltverzögerung seht ihr im Screenshot. Den Hinweis, dass ich einen externen Eltako-Dimmer per Taster damit ansteuern möchte, war nur eine Beschreibung, warum es eben nicht gleich ist, ob der Timer erst mit fallender Flanke oder mit steigender Flanke startet. Das Netzwerkprojekt habe ich nun im eigenen Thread einmal vorgestellt: netzwerkprojekt-haussteuerung-7-logos-7er-und-8er |
09.11.2018 06:04 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Ich sehe keinen Diskussionsbedarf, in diesem Thema habe ich ein kleines Messlabor (MBLogo.zip) mit einer Anleitung (MBLogo.pdf) sowie eine Modbus Implementierungstabelle zur Verfügung gestellt. Programm einfach nutzen oder bleiben lassen, bei Problemen melden, aber erst im Thema und der Hilfe nachschauen. M.f.G. Scorp |
Folgen Sie uns auf