09.04.2014 17:21 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 13.08.2022 Beiträge: 4594 Bewertung:
|
Hallo! Was ist nun gewollt? Der Text sagt 3-5°C / min und die Zeichnung sagt 1°C / min!? |
09.04.2014 18:14 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 13.08.2022 Beiträge: 4594 Bewertung:
|
Im Anhang jetzt mal ein Beispiel nach den bekannten Angaben! Der Istwert von Druck und Temp. wird über AI1 und AI2 erfasst. Über I1 wird die Anlage gestartet. In B003 wird der Temperaturwert erfasst und mit dem Sollwert verglichen. Dieser wird über den V/R-Zähler B001 und die Arithmetik B004 ermittelt und per Verweis an B003 übergeben. Ist der Istwert größer als der Sollwert, wird mit einer in B007 einstellbaren Verzögerung das Signal weitergegeben. Damit läßt sich die Anstiegszeit einstellen. Der Impuls zählt über B011 den V/R um eins höher, was den Sollwert um 4°C steigen läßt. Die Schwellwertschalter B012 - B014 erfassen die für den Druck wichtigen Temperaturwerte und geben übe den Analog-Mux B015 den gewünschten Sollwert an B010 weiter. Da noch nicht bekannt ist, wie du das mit dem Druck machen willst, habe ich hier nur einen Schwellwertschalter gesetzt. Soll über zwei Ventile be und entlastet werden, so muß dasSignal des Schwellwertschalters noch mit dem V/R verknüpft werden. Man kann an diese Stelle auch einen PI-Regler setzen und den Druck über ein Proportionalventil regeln! DateianhangAutoclave 2.zip (68 Downloads) |
Folgen Sie uns auf