18.04.2014 17:58 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.08.2022 Beiträge: 4594 Bewertung:
|
Hallo! Welche Werte sich übergeben lassen ist von der verwendeten Hardware abhängig. Das merkst du, wenndu in der LogoSoft mal eine andere Geräteversion einstellst. Für deine Anwendung reicht der Umfang an übergebbaren Werten auf jeden Fall aus! Im Anhang mal ein Programm für eine kleine Brauerei. Dort habe ich die Werteübergabe per Analog-MUX mal angewendet um verschiedene Biersorten im Menü wählen zu können ohne für jedes Bier einen eigenen Ablauf zu schreiben! DateianhangBrausteuerung Rasten 58.zip (90 Downloads) |
18.04.2014 18:01 | |
Beiträge: 38 Bewertung:
|
So. Ich glaube ich habe das mit dem Menü verstanden. Hier mal eine weitere Modifikation.
DateianhangAutoclave 5-2.lsc.zip (82 Downloads) |
18.04.2014 19:12 | |
Beiträge: 38 Bewertung:
|
Ok. Habe das geändert und noch etwas aufgeräumt. Wie kann ich denn die Aufheizzeit berechnen. Das habe ich noch nicht ganz herausgefunden. Geht das überhaupt? Ich habe ja nur die Größe vom Temperaturschritt z.B. 4 Grad und die Zeit die die erreichte Temp jeweils gehalten wird. Oder mache ich einen Denkfehler?
DateianhangAutoclave 5-3.lsc.zip (77 Downloads) |
18.04.2014 19:27 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.08.2022 Beiträge: 4594 Bewertung:
|
Richtig, die Aufheizzeit läßt sich so nicht wirklich berechnen, oder einstellen! Du gibst nur die Temperaturschrittweite und die Wartezeit vor. Der Rest ist dann abhängig vom Material, dessen Volumen, dem Luftvolumen und der Heizleistung! PS: So sieht bei mir aufgeräum aus! DateianhangAutoclave 5-3 aufgeräumt.zip (63 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 18.04.2014 19:39 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
18.04.2014 20:19 | |
Beiträge: 38 Bewertung:
|
Also beobachten und anpassen. Ja. DAS ist perfekt aufgeräumt Ich übe das dann noch bischen. Wie erweitere ich denn das Menü weil B029 ja komplett belegt ist?
|
20.04.2014 12:21 | |
Beiträge: 38 Bewertung:
|
Ok. Das werde ich mal probieren. Ich habe versucht mit Q4 nach Ablauf der Haltezeit eine Schaltsignal zu generieren. Das klappt soweit aber ich hätte es gerne wenn das Signal erst ausgelöst wird wenn die Temperatur auf 90 Grad runter ist. Mit dem Schwellwertschalter hat das so nicht geklappt. Hast Du da nen Tipp für mich?
DateianhangAutoclave 5-4.lsc.zip (48 Downloads) |
20.04.2014 13:12 | |
Beiträge: 38 Bewertung:
|
Danke. Jetzt geht das. Der Schaltimpuls startet dann über ein Zeitrelais die Kühlmittelpumpe zum Abkühlen des Autoclaven z.B für eine Stunde. Ich habe gestern gesehen das meine 0BA7 keine Analogeingänge hat. Jetzt muss ich mir noch eine Erweiterung bestellen... Ist das Modul AM2 6ED 1055-1MA00-0BA0 das reichtige für Druck und Temperatursensor? Muss ich das nur anstecken und fertig? Oder muss das konfiguriert werden? DateianhangAutoclave 5-4.lsc.zip (75 Downloads) |
Folgen Sie uns auf