27.05.2022 10:44 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo Fisherman_B, die Software Deployment per SCCM ist mir nicht bekannt. Ich hatte aber ein ähnliches Problem bei der automatischen Installation/Deinstallation von STEP 7 (TIA Portal). Bei mir lag es am Betriebssystem. Überprüfen Sie, ob Sie für die V16 das richtige Windows installiert haben. Eventuell fehlt vielleicht ein Update. Informationen zur Kompatibilität finden Sie im KompaTool:http://www.siemens.de/kompatool. Wichtig ist auch, dass nach gewissen Aktionen der PC neu gestartet wird. Es könnte sein, dass die erwähnten Dateien noch (scheinbar) erkennen, dass darauf zugegriffen wird und somit die Deinstallation verweigert wird. Es könnte auch am Laufwerk liegen, bzw. in dem Pfad, wo Sie STEP 7 installiert haben. Hierzu empfehle ich die folgende Vorgehensweise:
Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf