04.02.2022 17:44 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 21.03.2023 Beiträge: 1233 Bewertung:
|
Bei 4-20mA Stromsensoren ist es nahezu unvermeidlich das im Leerlauf ein gewisses Pendeln um Null vorhanden ist. Langfristig ist bei preisgünstigen Wandlern auch mit einer Drift zu rechnen. Es ist dann nicht nur die Anzeige unrichtig, der falsche Offset Wert wirkt sich auch auf den Belastungsfall aus. Wenn ein Motor abgeschalten ist erwartet man 0,00A - ein Pendeln der Anzeige ist dann unangenehm. Abhilfe - Anbei DateianhangLogo-Nullabgleich-Automatik-2022-02-04-v1.zip (59 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf