14.02.2013 10:14 | |
Beiträge: 467 Bewertung: (59)
|
Hallo Gottsche,zuerst möchte ich Dir empfehlen den Beitrag im SET (Safety Evaluation Tool) Forum zu lesen hier wird von Schlüsselschalter und Betriebsartenwahlschalter und deren sicherheitstechnischen Betrachtung gesprochen.Link /tf/WW/en/Posts/38820Wenn Du weitere Fragen zur Sicherheitstechnink und deren Betrachtung hast nutze Bitte in Zukunft das SET Forum.Nun zu Deiner Frage.In der Regel sind Betriebsartenwahlschalter/Schlüsselschalter kein Bestandteil der Sicherheitsfunktion. Die Zustände selbst, also z.B. Automatik- und Manueller Betrieb, müssen sicher sein. So ist z.B. durch andere Schutzmechanismen (offene Tür usw) sicherzustellen, dass ein unbeabsichtigter Wechsel von Manuellem in Automatikbetrieb nicht möglich ist. Allein durch einen Betriebsartenwahlschalter/Schlüsselschalter darf die Maschine/Anlage nicht gestartet werden. Hier ist immer ein bedingtes Starten erforderlich, d.h. es wird immer eine zusätzliche Startbedingung benötigt. (z.B. Start Taste, siehe EN 60204-1 Kapitel 9.2.3 Betriebsarten)Aus diesem Grund kann in den allermeisten Fällen auf eine sicherheitstechnische Betrachtung des Betriebsartenwahlschalters verzichtet werden. Ausnahmen bilden hier nur einige C-Normen.Für den von Dir genannten Schlüsselschalter mit RONIS Schloss 3SB3500-4AD11gibt es leider keinen B10 bzw. B10d. Soweit mir bekannt ist gibt es für den Schlüsselschalter mit CES Schloss einen B10/B10d von der Fa. Siemens.Diesen musst Du im Internet als Support Request unter www.siemens.com/automation/support-request mit der entsprechen Bestellnummer separat anfragen.Das o.g. Schaltelement 3SB34.. hat selbst keinen B10/B10d-Wert, weil dieses ohne ein Betätigungselement nicht eingesetzt werden darf.
Wenn dieses Schaltelement eingesetzt wird, dann ist immer ein Betätigungselement zu verwenden. Das Betätigungselement hat jedoch abweichend zum Schaltelement 3SB34.. einen B10/B10d-Wert wenn dieses ein Sicherheitsrelevantes Teil, z.B. Not-Halt oder Drucktaster (nicht verrastend), mit zwangsöffnenden Kontakten ist. Für die oben genannten Betätigungselemente ist der entsprechende B10-Werte sowie AgA (Anteil gefahrbringender Ausfälle) aus den Du den B10d errechnen kannst, in den Dokumenten der Beitrags-ID 61054636 zu finden. Link Beitrags-ID 61054636 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/61054636 Noch eine Anmerkung zum Einsatz von Schaltelement 3SB3400-0B: In sicherheitsbezogenen Steuerungsfunktionen wird das Ruhestromprinzip bevorzugt, damit gefahrbringende Bewegungen beendet werden können. Unter diesem Aspekt werden die gefahrbringenden Ausfälle in einer Sicherheitsfunktion betrachtet.Weiter wird die Zwangsöffnung gefordert, ein 3SB3400-0B hat diese nicht. beste Grüße LesPaul |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.02.2013 10:35 | |
Beigetreten: 24.04.2009 Letzter Bes: 19.02.2024 Beiträge: 2683 Bewertung: (135) |
Hallo zusammen, ich habe das Thema nun wieder in die richtige Konferenz Safety Evaluation Tool. verschoben. Sollte euch auffallen, dass ein Thema in der falschen Konferenz ist, wäre es besser dies uns mitzuteilen. Dies geht ganz einfach über den Vorschlags-Button direkt am Beitrag. Gruss O_Moderator |
Folgen Sie uns auf