15.05.2012 19:56 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Hallo :) erstmal danke an die Profis hierhat schon viel geholfen so nun zu meiner Frage,.. Ich möchte die Regelung von Warmwasser zulauf in der Badewanne über ne Logo regeln bessergesagt über das extere Display, das noch ein neues Layout aufgeklebt bekommt :) ich steh aber bei der temperaturregelung seit mehreren Stunden an Habe in unserer Werkstatt schon ne Logo laufen für heizung licht und Kompressor Steuerung das ganze soll so aussehen.. if [messwertH2O] < sollwert then "wärmer" if [messwertH2O] > sollwert then "kälter" der mischer wird über ne 3punkt signalsteuerung bewegt,.. nun matere ich mir das Hirn wie ich das machen soll,.. habe schon google und die suche gequält, vergeblich ich steh sicher nur am Schlauch,.. wer hilft mir schnell ?! *liebschau* glg aus Ösiland
Dateianhangbad.zip (58 Downloads) |
15.05.2012 20:18 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Schau dir mal Betels witterungsgeführte Heizungsregelung an! Da kascht sicher was brauchen! Gruß aus Ösiland! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.05.2012 20:43 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Kannst mit dem was anfangen?
Dateianhangbad.zip (80 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.05.2012 20:55 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Übrigens: häng die Meldetexte für Badewanne und Brause vor die Ausgänge, sonst mags die LOGO nicht! |
15.05.2012 21:00 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
Bitte! Und einen Merker mußt du nicht mit einer offenen Klemme abschließen! |
15.05.2012 21:02 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
B133 und B134 versteh ich nicht mit 5sec,.. das lässt ja praktisch 5sec lang zu dass er öffnet und shcließt gleichzeitig ?! |
15.05.2012 21:20 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
schon gesehen ^^ raffiniert ^^ danke
|
Zuletzt bearbeitet von: Bluebull am: 15.05.2012 21:20 |
|
15.05.2012 21:32 | |
Beiträge: 177 Bewertung: (20) |
verfolg einfach die Beiträge von Betel, Helmut, Nachbar, ring, Diablo, gartenfuzi... Da wird dir geholfen! |
16.05.2012 17:59 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, Die Schaltung, die Torfuzzi beigestellt hat, ist die von mir in erster Generation vorgestellte Fassung - ohne Klimbim. Nun auch die umfassenderen Schaltungen lassen sich jeweils auf die Funktionen reduzieren, die jeweils benötigt werden- das ist wesentlich einfacher, als eine Schaltung zu erweitern.... Tipp am Rande: Die Zeiten des Einschaltens der beiden Ausgänge sollten gering unterschiedlich sein, damit der Mischer nicht hin und her läuft und dabei stets die selben (ungünstigen) Stellungen wiederholt, sondern sich dem Sollwert nähert. Auch ist ggf. der Kontaktabstand von 1 °C (also +/- 1K vom Sollwert) zu gross, denn wenn der IST-Wert nun noch etwas Überschwingt, werden daraus real +/- 2 °C -->> also 33 °C bis 37 °C....wenn ich die Werte richtig interpretiere!?! In jedem Fall wirst du nur dann eine einigermaßen gut Regelung erzeihlen, wenn du meine im Forum veröffentlichten Empfehlungen zur skalierung der Sensoren beachtest, denn das fehlt noch ganz in der Schaltung... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf