28.10.2021 16:03 | |
Beigetreten: 28.09.2021 Letzter Bes: 22.03.2022 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Schönen Nachmittag, ich möchte auf meiner LOGO gerne die Restzeit einer Einschaltverzögerung mittels Balken Diagramm (0 - 100%) am Display anzeigen lassen. Soweit so gut, wenn die eingestellte Einschaltverzögerung immer gleich ist, ist das auch kein Problem. Was aber wenn ich diese auf der Logo ändern möchte? Auf den Parameter der Einschaltverzögerung habe ich ja keinen Zugriff, also fehlt mir in der Rechnung der Divisor. Restzeit / Einschaltverzögerung * 100 = Balken Diagramm habe euch meinen Schaltplan angehängt, derzeit habe ich P2 als Divisor fix eingetragen. Kennt ihr da zufällig einen Workaround? Liebe Grüße Max DateianhangZeit Balken.zip (65 Downloads) |
28.10.2021 16:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.03.2023 Beiträge: 29526 Bewertung:
|
Siehe Anhang.
DateianhangZeit Balken_V2.zip (62 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
31.10.2021 08:29 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 28.03.2023 Beiträge: 1650 Bewertung:
|
Hallo aldasoggn, Es ist vielleicht besser die fallende Restzeit durch einen fallenden Balken darzustellen. Daher hab ich mal das Programm von ixo65 dahingehend erweitert. Mfg DateianhangZeit Balken_V2 mod.zip (52 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf