24.01.2018 20:10 | |
Beigetreten: 24.04.2017 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 38 Bewertung: (2) |
Hallo, ich habe für ein TP700 Comfort in meinem Projekt (V14 SP1) und am Projektierungsrechner (Win7 Pro 64) eine Barcode128 Schriftart eingefügt. Die Anzeige der Barcodes beim Projektieren funktioniert auch einwandfrei. Doch wenn ich die Simulation (egal ob Standard oder mit Variablen-Simulator) starte, erscheint die Meldung, dass die Projektierungsdatei D:\Projektpfad\IM\HMI\C\1\Generates\pdata.fwc nicht geladen werden konnte und die Anwendung beendet wird. Zur Integration der Schriftart bin ich vorgegangen, wie in der Beschreibung zur HMI Toolbox angegeben https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/106226404 Könnte mir jetzt vorstellen, dass das Problem nur beim Simulieren besteht und auf dem echten Panel läuft, habe aber gerade keins da zum Testen. Hat hiermit jemand Erfahrungen gemacht? Gruß, SequenceC |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 25.01.2018 13:19:27Richtigen Link eingefügt. |
|
25.01.2018 08:00 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung: (102)
|
Hallo SequenceC, wo hast du den die Schriftart heruntergeladen? In welchen Sprachen wird Sie verwendet? Hast du schon einmal komplett neu übersetzt und dann versucht zu laden? Viele Grüße cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf