31.07.2018 15:35 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hallo EC_Krueger, wenn du die Grafiken aus der mitglieferten Bibliothek nutzt, ist dies nur bedingt möglich. Diese sind .png Grafiken und müssen mit einem Bildbearbeitungstool bearbeitet werden. Jedoch bietet Siemens die Symbolbibliothek. Diese bietet verschiedene Elemente, bei denen auch die Farbe verändert werden kann. Auch sind Animationen möglich. Du findet unter der TaskCard "Werkzeuge" im Bereich "Elemente" die Symbolbibliothek. Wichtig dabei: die Füllart (Einstellungen > Einstellungen > Gestaltung >Stil >Füllart" nicht auf Orginal stehen lassen. Viel Spaß damit. cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Folgen Sie uns auf