21.08.2019 15:53 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (1) |
Hallo Zusammen, traue mich eigentlich nicht diese Fragestellung zu posten. Bin ein Logo 8 Neuling und komme an diesem Punkt nicht weiter. Sorry, wenn mein Post in dieser Rubrik fehl am Platz ist. Möchte einen begrenzten Parameter im Meldetext ändern. Parameter Offset = 30 Parameter Untergrenze = 15 Parameter Obergrenze = 60 Finde leider keinen Funktionsblock der diese einfachen Bedingungen erfüllt. Bedienung über Logo Display: Mit "ESC" in den Funktionsblock (Meldetext) springen und mit den Cusortasten den Parameter innerhalb der oben beschriebenen Grenzen verändern und mit "OK" übernehmen. Vielen Dank für Eure Hilfestellung. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/22/2019 06:02:20Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Rookie_2019 am: 09/07/2019 23:44:38(gelöst) |
|
21.08.2019 17:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 32956 Bewertung: (4073)
|
Ich erstelle dir mal ein Beispiel. Werde mich gleich wieder melden. |
21.08.2019 17:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 32956 Bewertung: (4073)
|
Im Anhang ein kleines Beispiel. Da du nicht geschrieben hast, für welche 0BA8, habe ich es für eine 0BA8.Standard erstellt. Es wird geprüft, ob der über das Display eingegebene Wert innerhalb des Bereichs von 15 bis 60 liegt. Ist das Prüfungsergebnis positiv, wird der eingegebene Wert an den Timer übergeben. Bei negativen Ergebnis wird der alte Wert beibehalten. DateianhangWerteingabe_Pruefung_0BA8.Standard.zip (99 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf