26.08.2010 23:21 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
Hallo Zusammen, ich habe einen Ein-/Ausschaltverzögerer welchen einen Ausgang einschaltet. Nachdem die Zeit durch ist, wird der Ausgang ausgeschaltet. Gleich danach soll ein weiterer Ein-/Ausschaltverzögerer einen zweiten Ausgang ein und ausschalten. Ich habe mehrere Varianten ausprobiert, ich komme einfach nicht drauf wie das geht. Kann mit bitte jemand Helfen, Dankeschön. Gruß Kostas DateianhangFU.zip (70 Downloads) |
26.08.2010 23:45 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hi Kostas So in etwa üps hab dir nochmal eine überarbeitete Variante angehängt gruss pepp DateianhangFU 1.zip (92 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 26.08.2010 23:59Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 26.08.2010 23:57 |
|
27.08.2010 00:02 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Probiers nochmal jetzt ist was drin gruss pepp |
27.08.2010 00:33 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hi Kostas Hier noch eine Variante mit ein paar Steinchen weniger gruss pepp DateianhangFU 2.zip (78 Downloads) |
27.08.2010 00:49 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
Super das schaut schon etwas besser aus. Du wirst mich jetzt vermutlich steinigen, die Anforderung habe ich falsch aufgefasst. Q1 muss über die komplette Periode aktiv sein. Q2 wird im letzten füntel der Zeit aktiviert und die Drehzahl herabzusetzen. Nach dieser Zeit müsse beide also Q1+Q2 syncron ausschalten damit der Motor stehen bleibt. Das habe ich bereits gelöst. Jetzt arbeite ich an den Rücklauf. Mal sehen wie weit das ich komme. Deine Arbeit ist dennoch wertvoll für mich. DateianhangFu3.zip (78 Downloads) |
27.08.2010 12:24 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
Hallo Pepp, mein Programm ist fast fertig. Jetzt muss ich nur noch ein Flag setzen um einen Stromausfall oder Notaus zu erkennen. Hier benötige ich bitte deine Hilfe wenn möglich. Wenn es deine Zeit erlaubt würde ich dich bitten das Programm mal anzuschauen. Im Programm habe ich das Problem beschrieben. Denkeschön Pepp. DateianhangFu5.zip (72 Downloads) |
27.08.2010 13:12 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Kostas5813, M8 wird bei jeden LOGO!-Start für einen Zyklus auf High gesetzt und signalisiert somit auch Stromausfälle... Den Ausgang von M8 legst du auf den Pin "R" eines RS-Blockes, dann ist also der Ausgang des RS-Blocks stets LOW nach dem LOGO!-Start! Setze dann wie von dir beschrieben den Pin S für eine Programmablauf-Freigabe. Aber ACHTUNG: Das Programm darf KEINE Aktion der Anlage ohne manuelle Freigabe nach einem NOT-AUS oder Stromausfall nach den einschlägigen Vorschriften bzw. Maschinenrichlinien aktivieren!!! MfG |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
27.08.2010 16:02 | |
Beiträge: 74 Bewertung: (1) |
Hallo Betel, ist es dir möglich mein Projekt anzuschauen. Ich habe noch eine Kleinigkeit. Was mir permanent abgeht ist, ein event sobald ein Relais ausschaltet um bestimmte Aktionen ausführen zu können. Gruß Kostas [Edit] Bei der Problemstellungwollte ich schreiben: Irgend eine Idee wie ich den B020 reseten kann, sobald die Zeit von B022 abgelaufen ist? DateianhangFu6.zip (65 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Kostas5813 am: 27.08.2010 16:19 |
|
Folgen Sie uns auf