15.05.2024 11:58 | |
Beigetreten: 30.03.2015 Letzter Bes: 10.11.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hallo, ich würde gerne auch bei einem IO-Feld in einem normalen Bild (kein Faceplate) den Tagnamen, z.B. für ProcessValue dynamisch zur Laufzeit erstellen. Bei der Faceplate-Schnittstelle ist dies per Script ja schon länger möglich, aber wie geht dies bei einem IO-Feld? VG P.S. ich sehe gerade, dass ein ähnliches Thema am 29.04.24 behandelt wird. Eventuell kann mein Beitrag verschoben werden. Hier handelt es sich aber um eine indirekte Bearbeitung, zu dem eine zusätzliche String Variable benötigt wird. Ich möchte aber z.B. beim öffnen des Bildes den Tagname dynamisch zuweisen. Geht das? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_929171 am: 05/15/2024 12:02:41Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/16/2024 08:05:40Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf