13.05.2013 09:23 | |
Beigetreten: 10.07.2012 Letzter Bes: 02.03.2023 Beiträge: 128 Bewertung:
|
Guten Morgen, leider komme ich selber nicht mehr weiter darum Frage ich euch mal nach Ideen. Ich möchte für mein Aquarium die Beleuchtung steuern. Ich habe eine 0BA7 und einen Externen Led-RGBW Controller mit 5 frei Programmierbaren Programmen + Schalter Eingang den ich zum Umschalten benutze. Geplant ist: Sonne voll, Sonne bewölkt, Bewölkt Regen, Gewitter, noch offen. Das ganze soll per Zufall (habe ich schon hinbekommen) 24h zuvor automatisch ausgewählt werden.(komme ich nicht weiter) Bzw. oder 24h vorher eine Handeingbe via HMI erfolgen. Ich bin für jede Anregung dankbar. DateianhangBeleuchtung.zip (55 Downloads) |
13.05.2013 17:45 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 18.09.2023 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hallo! Ich hoffe ich habe dein Programm richtig verstanden! Um Mitternacht wird ein Impuls erzeugt, der den Zufallsgenerator startet. Der Zähler wird dann auf den Zufallswert hochgezählt und von der Arithmetik übernommen!? Ich habe das jetzt einmal etwas umgestellt. Entweder die Uhr, oder der Handtaster lösen einen Impuls aus. Damit wird der Zähler resetet und der neue wert wird ermittelt. Die Aritmetik welche den Wert übernimmt, wird durch die zweite Uhr um 23:59 durch einen kurzen Impuls aktiviert und übernimmt damit den Wert vom Vortag, also 24h verzögert. Um 24:00 wird dann der neue wert gebildet. Wird der Impuls von Hand ausgelöst, startet damit gleichzeitig eine Ausschaltverzögerung von 24h. Nach Ablauf dieser Zeit, wird der so ermittelte Wert in die Arithmetik übernommen. Inwieweit das sinnvoll ist, mußt du nun entscheiten! Viel Spaß beim testen! DateianhangBeleuchtung 2.zip (59 Downloads) |
14.05.2013 07:30 | |
Beigetreten: 10.07.2012 Letzter Bes: 02.03.2023 Beiträge: 128 Bewertung:
|
Hallo, Ach Verdammt ich glaub ich seh wirklich den wald vor den Bäumen nicht mehr .... danke noch mal |
Folgen Sie uns auf