Industry Online Support
Technical Forum
21.05.2011 15:49 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Tag zusammen, ich hab da so ein ähnliches Problem wie Matze, ich benötige auch eine Temperaturregelung über eine Rampe. Die Regelung startet bei -15°C und soll +30°C erreichen, ca. jede halbe std. soll der Sollwert um 1K angehoben werden. Der Anfängliche Sollwert beträgt also -15°C und nach 22,5 std. ist der neue Wert erreicht also +30°C. Hatt das schon mal jemand gemacht?# vielleicht kann mir ja jemand helfen. Danke im vorraus Gesplittet von Temperaturregelung 0-300°C in 0-15Minuten . |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 23.05.2011 08:40Neue Überschrift nach Splitten |
|
21.05.2011 23:04 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo motmonti danke für den super Tipp werd ich gleich mal ausprobieren, meld mich sobald ich etwas brauchbares hab. |
Folgen Sie uns auf