23.02.2009 20:25 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Kannst du alles mit 12V oder alles mit 24V betreiben/beschalten. Ob jetzt Mischbetrieb, also an Versorgungsspannung 12V und an Eingänge 24V (oder umgekehrt), möglich ist kann ich nicht sagen. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 23.02.2009 20:27 |
|
23.02.2009 20:29 | |
Beigetreten: 23.02.2009 Letzter Bes: 01.11.2024 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Ok, Vielen Dank! |
24.02.2009 06:36 | |
Beiträge: 524 Bewertung:
|
Mischbetrieb, wenn man die Spannung schon vorhanden hat, wäre ja auch sinnlos oder wie ? |
24.02.2009 15:19 | |
Beiträge: 152 Bewertung:
|
Nur zu Info Solltest du die News Box mit TD bestellen dann ist die Logo! selbst ohne Display. War bei mir der fall. War voll erschreckt. MFG Philipp |
24.02.2009 17:32 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Naja, was heißt sinnlos.... Manchmal ist Mischbetrieb nicht verkehrt.... hätte ich die Endlagen (230V-Signal) des Mischermotors nicht umbauen müssen... z.B. Hängt immer auch mit den Geräten drumherum zusammen. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 24.02.2009 17:34 |
|
Folgen Sie uns auf