03.01.2012 20:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 02.04.2025 Beiträge: 4740 Bewertung:
|
Hallo! Dann könnte Rückübertragung und ändern der laufenden Version funzen! |
10.01.2012 15:06 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Klaus, Beim Block "Vor-/Rückwärtszähler" kann ab 0BA5 im Parametermenü der LOGO! im RUN-Modus auch der Aktualwert geändert werden. Ob dies auch in einer LOGO!-0BA4 geht teste einfach mal. Den Aktualwert eines Blocks "Betriebsstundenzähler" kann man nur bei einer LOGO 0BA7 per Software "vorspannen". Wenn du dies also häufiger benötigst, solltest du diese Funktion "Betriebsstundenzähler" mittels Schaltung (durch "Vor-/Rückwärtszähler") nachstellen (Suche mal unter "Betriebsstundenzähler logo", dann findest du Schaltungen dazu von mir). Mfg Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf