10.01.2018 22:49 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, die Einschaltdauer der Treppenhausbeleuchtung eines Einfamilien Hauses soll gezählt werden. Ich habe die Komfortschaltung aus der Beispielsammlung um einen Betriebsstundenzähler und einem einfachen Zähler für die Tasterbetätigung ergänzt. Die Schaltung besteht aus zwei teilen. Einmal die treppenlicht Beleuchtung und eine LED Beleuchtung. Mein Problem besteht darin das der Betriebsstundenzähler in 10 Monaten in dem das Haus jetzt bewohnt ist 7522h anzeigt und 1741 mal die beleuchtung aktiviert wurde. Das würde bedeuten das, das Licht 24h eingeschaltet war, da 10 Monate etwa 7200h sind. Das ist natürlich nicht der Fall. Die LED Beleuchtung war bei 865 aktivierungen 517 Stunden in Betrieb, bei einer Leuchtdauer von 2 Stunden. Das könnte hinkommen. Ich habe schon die Parametrierung des Betriebsstundenzähler kontrolliert (B014), aber keine Unstimimgkeit gefunden. Hat einer von euch eine Erklärung. DateianhangTrepLEDV0101.zip (38 Downloads) |
11.01.2018 15:27 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 22.03.2023 Beiträge: 1183 Bewertung:
|
Diese betriebstunden zahler zahlt jede 0,1 sec.DateianhangCircuit Diagram2.zip (68 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
19.01.2018 20:34 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, ja, Nochmal vielen Dank an das Forum. Hatte ich komplett übersehen. Das nur volle Minten gezählt werden macht nichts. |
Folgen Sie uns auf