19.04.2021 21:36 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
Ein Beispiel im Anhang.Es zählt die Anzahl der Sekunden, die benötigt werden, um 1 kWh zu verbrauchen. Auf diese Weise haben Sie einen einfachen Zähler für Ihre kWh. Denken Sie daran, dass ein 2,2-kW-Motor die Ausgang-Leistung ist, die ich mit 2,75 absorbierter Leistung berechnet habe.Das kann nach Wunsch eingestellt werden. Bei 2,75 kW haben Sie dann 3600 / 2,75 = 1309 Sekunden. Sie haben alle 1309 Sekunden 1 kWh verbraucht.Jede Sekunde wird gezählt! Dateianhang2 motoren.zip (155 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.04.2021 11:57 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
Beachten Sie den obigen Kommentar von Scorp.Kleiner dummer Fehler meinerseits. Der Betriebsstundenzähler im LOGO ist nicht sehr flexibel.Indem Sie sich selbst mit einem asynchronen Impulsgenerator ausstatten, sind Sie viel flexibler. Es gibt verschiedene Wege nach Rom, auch im LOGOIn meinem Beispiel wird gezählt, wie oft 1 kWh verwendet wird. Sie können die Betriebsstunden auch einfach mit 2,7 multiplizieren, um den Verbrauch zu bestimmen. Das ist im diesen neue beispiel. Denken Sie daran, dass es sehr ungenau ist. Dies liegt nicht an Ihrem LOGO, sondern daran, dass der Verbrauch eines Motors von der Last abhängt.Bei unterschiedlichen Belastungen auch unterschiedlichem Verbrauch. Dateianhang2 motoren-V2.zip (153 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Toeternietoe am: 04/20/2021 12:07:26 |
|
Folgen Sie uns auf