16.06.2009 09:57 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Das Bewertungssystem ist an und für sich schon ganz ok Aber ich gebe Dir recht, viele vergeben einfach pauschal 5 Sterne die vielleicht gar nicht angebracht sind. Habe mich auch manchmal schon gefragt, warum ich so viele Sterne für eine Aussage bekommen habe. Denn so ausführlich waren die nicht. Sie mögen geholfen haben, aber da hätten 2 Sterne wohl ausgereicht. Manche lesen wohl die Legende zur Anzahl der Sterne nicht durchgelesen. Aber deinen Vorschlag solltest du besser hierreinstellen. Da sollte er auf jeden Fall gehör finden. Gruß René |
Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 16.06.2009 10:00 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.06.2009 11:19 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Dennis, für dich habe ich auch was: Prediger Salomo10, Vers 11 |
Folgen Sie uns auf