06.05.2020 14:29 | |
Beiträge: 28 Bewertung:
|
Hallo, gibt es von Siemens fertige Bibliotheken mit Bausteinen für die Gebäudeautomation? LG |
07.05.2020 07:07 | |
Beigetreten: 03.08.2017 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 1086 Bewertung:
|
Hi davidnhaus, welche Software verwendest du denn? Evtl, könnte die Antwort von dem User KM_AS aus diesem Thema hilfreich für dich sein: LG, die Nudel |
Please, check out the forum search to find already existing topics regarding your issue and to get some hints. |
|
07.05.2020 12:58 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 11.02.2025 Beiträge: 4140 Bewertung:
|
Hi, es gibt bei Siemens eine Bibliothek namens LGF. Diese enthält zwar keinen fertigen Baustein für Jalousieansteuerung aber es gibt Bausteine die z.B. Sonnenuntergangs-Zeit berechnen oder Zeitschaltuhr - ggf. ist das etwas was Dir das Leben schon erleichtert. Bibliothek mit generellen Funktionen (LGF) für SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) und SIMATIC S7-1200 / S7-1500Ansonsten würde ich mal in Richtung Desigo Gebäudeautomation gucken.... Gruß, Towome |
|
|
07.05.2020 21:24 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 29.11.2024 Beiträge: 307 Bewertung:
|
Das könnte daran liegen, dass Siemens für die S7 1500er ein leicht von der Gebäudeautomation abweichendes Einsatzgebiet vorgesehen hat. Auch in den Beispielen von Siemens wirst du feststellen, dass Siemens auch für die S7 1200er einen anderen Schwerpunkt vorgesehen hat. Für die LOGO! Kleinsteuerung gibt es dafür einige gute Beispiele für die Gebäudeautomation. Für die LOGO! gibt es dann auch noch ein KNX Modul für den Übergang in die KNX Welt. |
Folgen Sie uns auf