18.05.2016 09:21 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1050) |
hi cetatia, Bei Standardbausteinen erfolgt die Datenablage im Big Endian. Die Verarbeitung im Prozessor aber wohl im Little Endian. Bei speicheroptimierten Bausteinen ist das allerding wohl anders. schau mal hier rein: Programmierleitfaden für S7-1200/1500 Kapitel 2.6.3 könnte hierbei für dich interessant sein. Ich denke das ist nicht nur für die S7-1500 im speziellen so gültig. hoffe das hilft dir, Grüße |
FCK WAR! |
|
18.05.2016 09:26 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo, im Programmierleitfaden für S7-1200/1500 ist die Datenablage für optimierte und nichtoptimierte Bausteine beschrieben. Für optimierte Bausteine gilt das little Endian Format. WinCC interpretiert die Daten entsprechend dem gewählten Treiber. D.h. bei Modbus wird ein Integer Wert auch als Interger Wert angezeigt. Der Treiber interprtiert das Format aus der Quelle so das der Wert auch richtig dargestellt wird. Little- oder Big- Endian spielt eine Rolle wenn Daten sequentiel in eine andere Steuerung übertragen werden. Grüße H0556 |
18.05.2016 10:45 |
|
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Kennst du diesen Link schon: |