08.11.2016 15:09 | |
Beiträge: 51 Bewertung: (6) |
Hallo Leute, Für eine automatische Bewässerung möchte ich folgenden Sensor benutzen: http://www.ramser-elektro.at/shop/bausaetze-und-platinen/giess-o-mat-sensor-bausatz/ Nun frage ich mich aber, ob die Logo schnell genug ist, die Eingänge auch auszuwerten :-/ Es würde sich um eine 0AB8 handeln. Kann der Sensor meines Erachtens mit 24V DC versorgt werden und gibt dann 24V Rechteckfrequanz aus, oder habe ich da was falsch verstanden? mfG VM123456 |
Zuletzt bearbeitet von: VM123456 am: 08.11.2016 15:10:34Zuletzt bearbeitet von: VM123456 am: 08.11.2016 15:19:14Zuletzt bearbeitet von: VM123456 am: 08.11.2016 15:19:49 |
|
08.11.2016 15:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33817 Bewertung: (4201)
|
Geht es in diesem Thema nicht um den gleichen Sensor? |
08.11.2016 18:00 | |
Beiträge: 51 Bewertung: (6) |
Naja. 24V Versorgung funktioniert. Aber die Logo erkennt die Pulse nicht. Werde morgen mein Oszi auspacken und Bericht erstatten. |
09.11.2016 07:57 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Na wenn da ein 5V-TTL Signal raus kommt, kann die Logo bei 24V Betriebsspannung das auch nicht sehen! |
09.11.2016 13:09 | |
Beiträge: 51 Bewertung: (6) |
So Leute. Der Ausgangspegel des Sensors bricht auf 1V ein, weil er ja die"Frequenzteiler und Pegelanpassung" Schaltung mitversorgen muss. Gar nicht so blöd die Schaltung.Sonst hätte man für den Teiler wieder einen Spannungsregler benötigt. Alles in allem: |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.11.2016 18:56 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (2) |
Oder gar nicht hier eröffnen, weil es eigentlich um Grundkenntnisse der Elektronik geht und nicht um Siemens LOGO! |
22.11.2016 13:18 | |
Beigetreten: 10.11.2012 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 28 Bewertung: (2) |
Was intressant wäre ist, wie sich so ein Sensor an einem DI einer grösseren CPU als der Logo verhält. |
Folgen Sie uns auf