17.07.2023 13:36 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.12.2024 Beiträge: 3375 Bewertung: (527)
|
Hallo zusammen, SCL_Code0815 liegt mit seiner Vermutung, dass beim Ereignis "Abgebaut" die Schnittstelle des Faceplates bereits nicht mehr verfügbar ist, vollkommen richtig. Insofern bieten die vorgeschlagenen Workarounds auch eine Abhilfe - wenngleich nicht für jeden möglichen Fall. Wer auf seinem PC bereits das Update 2 für WinCC Unified (auch für die PC Runtime) installiert hat, wird bemerken, dass dort das Verhalten geändert ist. Hier stehen die Daten der Schnittstelle im Ereignis "Abgebaut" noch zur Verfügung. Auch für das WinCC Unified Panel ist mittlerweile das Update 2 verfügbar. Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Stefan Arcularius am: 07/21/2023 11:57:43Aktualisiert wegen Freigabe von Update 2 für Unified Panels |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf