18.08.2014 09:15 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 123 Bewertung:
|
Hallo Student-Driver, ich glaube, dieses Applikationsbeispiel ist etwas für Dich: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/87507915 Hoffe, es hilft, not_my_faulz. |
20.08.2014 09:36 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Vielen Dank für die schnelle Hilfe den 2. Vorschlag muss ich erst mal in FUP umsetzen habs nicht so mit AWL und KOP hab ich auch noch nie benutz :D |
20.08.2014 13:37 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 15.01.2025 Beiträge: 5697 Bewertung:
|
Hallo, Einfach kopiere die FB (awl) in Eine neue Source und Click Compile, das generiert ein FB die mann in FBD ofnen kann. Grus, Marcjan DateianhangFB1.pdf (128 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Marcjan am: 20.08.2014 14:02Problem solved? |
|
21.08.2014 18:31 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Sau Stark es geht :) Vielen Dank |
Folgen Sie uns auf