28.03.2021 10:03 | |
Beigetreten: 29.02.2008 Letzter Bes: 29.03.2022 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich bin heute auch erstmals auf die UDF-Blocknummern-Problematik und dann auf diesen Thread gestoßen. Finde es einerseits etwas ärgerlich, dass alle Ressourcen erweitert wurden, aber dieses UDF-Limit scheinbar unverändert geblieben ist, aber andererseits habe ich das größere Problem, dass ein Kopieren und Einfügen des Schaltplans in ein neues Blatt, die Blocknummern nicht reduziert. Gibt es da irgendeinen Trick oder mache ich etwas falsch? (Quelle ist ein Netzwerkprojekt) Danke im Voraus! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/29/2021 11:46:52Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf