07.01.2021 19:40 | |
Beigetreten: 12.09.2019 Letzter Bes: 29.01.2023 Beiträge: 65 Bewertung:
|
Guten Abend zusammen, jeder Anfang ist schwer und so ist es auch bei mir. Ich habe das TIA-Portal V16 Basic und ein KTP400 Basic und möchte zum üben das "Werbe-Bild" von Siemens nachbauen. (Hängt dran) Links einen Balken, Mitte eine Kurvenanzeige und darunter einen Schalter, rechts 4 Schaltflächen. Der Balken hat noch einen kleinen Pfeil mit dem Wert. Wo kann ich den sichtbar machen? Die Kurvenanzeige ist bei mir am oberen Rand dran. Abstand wäre schön. Die Zeitachse brächte nur Stunden und Minuten ohne Datum und Sekunden. Darunter hh:mm. Sieht viel besser aus als meins. Aber wie mache ich das? Mein Schalter ist zwar hässlich, sieht aber fast so aus. Bei den Schaltflächen kann man links an ein kleinen Dreieck sehen. Somit weiß der Anwender in welchem Menü er ist. Möchte ich auch, aber wie? Vielleicht kann mir einer helfen. Oder gibt es sogar eine Anleitung dafür die ich nicht finde? Vielen Dank vorab. DateianhangSiemens HMI.zip (42 Downloads) |
08.01.2021 10:18 | |
Beigetreten: 05.07.2013 Letzter Bes: 26.01.2023 Beiträge: 2771 Bewertung:
|
Hallo Zwenny, hier findest du die Demo-Projekte für HMI Bediengeräte unter WinCC V15/V15.1 (TIA Portal) für Basic Panels (2nd Generation), Comfort Panels und WinCC Runtime Advanced (TIA Portal). Wenn du V15/V15.1 nicht hast, kannst du sie auch ins V16 migrieren. Gruss Frink |
Pi is exactly three! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf