23.04.2011 20:06 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (0) |
ne, das isses auch nich :/ kann doch nich sein das das nich geht :( mfg, manny |
24.04.2011 18:32 | |
Beiträge: 82 Bewertung: (3) |
Hallo manny92, Habe das ganze noch mal mit der 0BA5-er Logo programmiert Schau Dir das halt mal an! Gruß logra DateianhangTemp zu Volt für 0BA5.zip (131 Downloads) |
04.05.2011 18:26 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (0) |
moin moin so hab nu ne 0BA6 hab die angeschlossen und das digitale geht alles nur das mit dem analgogen wert geht immer noch noch hab das programm benutzt (anhang) um das zu testen negativ :( jemand noch ne idee ? also fals verdrahtet hab ich das eig nich ich muss die beiden drähte (+ und - ) die zum motor gehn an der baugruppe AM2 AQ an den anschlüssen V1+ und M1 anschließen is doch richtig, oda ? mfg, manny Dateianhang1111111.zip (127 Downloads) |
05.05.2011 19:22 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (0) |
mit ner kleinen glühbirne sollte es aber gehn, oder ? |
05.05.2011 20:09 | |
Beiträge: 46 Bewertung: (8) |
Hallo Manny ja aber beachte bitte den Maximalstrom von 2 mA bei 10V. sonnst ist es das gleiche wie mit dem Motor. |
05.05.2011 20:19 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (0) |
sone kleine glühbirne vonnen fahrradlicht ? geht das ? |
05.05.2011 21:30 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (0) |
ok ich werde dann ma ne led versuchen |