06.09.2012 19:50 | |
Beiträge: 45 Bewertung: (3) |
ich hab die 52 Vers drauf, die Platte wird über ein Relais 24V/240V der die Schützspule 230V schaltet aktiviert. Die Temperaturanzeige geht auch die Aktualisierung der Soll Bereiche
DateianhangC:\Dokumente und Einstellungen\Michael\Desktop\Brausteuerung Rasten 5.9.2012.zip (219 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: zmichl am: 06.09.2012 19:56 |
|
06.09.2012 22:19 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Hier erstmal die Lösung mit dem Text! DateianhangBrausteuerung Rasten 53.zip (214 Downloads) |
07.09.2012 14:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal eine Lösung für dein Not-Aus! Sobald C3 betätigt wird, wird die Kochplatte abgeschaltet, aber die Zeiten und somit die Schritte laufen weiter. Wird C3 für länger als 4s gedrückt, so wird der Not-Aus wieder aufgehoben. DateianhangBrausteuerung Rasten 54.zip (187 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.09.2012 10:24 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Hier ersteinmal die Lösung zum Plattenproblem! Hatte vergessen eine Verbindung wieder herzustellen! Das mit dem Menü schau ich mir später an! DateianhangBrausteuerung Rasten 55.zip (203 Downloads) |
Folgen Sie uns auf