06.12.2022 09:58 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 28.08.2023 Beiträge: 34 Bewertung:
|
Hallo Leute, nach Installation von V18 kann ich im Browser keine Runtime mehr erreichen. Auch keine V17 Runtime, die vor kurzem noch funktionierte. Es kommt HTTP Error 503. Zertifikate sind installiert. Bei Chrome und Edge der selbe Fehler. Lösungsansatz vom Hecht funktioniert nicht "WinCC Unified V16: Troubleshooting SwacLogin: error during component/s creation". |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/06/2022 12:41:46Video eingebettet. |
|
06.12.2022 10:07 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 01.10.2023 Beiträge: 2084 Bewertung:
|
Hallo schibi1972, funktioniert die WinCC Unified Einstiegsseite? Also die Seite, die direkt über https://localhost erreicht wird? Oder ist nur die Runtime selbst betroffen? Dann wäre ein Screenshot aus dem SIMATIC Runtime Manager eventuell hilfreich. Viele Grüße |
06.12.2022 10:19 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 28.08.2023 Beiträge: 34 Bewertung:
|
Hallo Stefan, ich komme nicht mal mehr auf die Startseite mit der Anmeldung. Komischerweise meldet der Browser bei https://localhost dass die Seite nicht sicher wäre. Zertifikate sind aber Installiert. Bei https://desktop-sjitbts/WebRH meldet er eine sichere Verbindung aber es kommt die Meldung HTTP Error 503. |
Folgen Sie uns auf