20.04.2023 08:05 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 25.12.2024 Beiträge: 3402 Bewertung: (530) |
Hallo Bezar_87, die Transparenz ist fest als "mouse over" Effekt bei der Schaltfläche hinterlegt. Über die Projektierung lässt sich dies nicht ändern. Es wird noch etwas dauern bis sich eigene Templates verwenden lassen. Auch in der Simulation bzw. in der PC Runtime ist dieser Effekt aktiv, dort wird allerdings üblicherweise mit der Maus gearbeitet und der "mouse over" Effekt funktioniert. Am Panel ist das Verhalten fehlerhaft (solange nicht mit einer Maus gearbeitet wird). Das Verhalten soll mit V17, Update 6 bzw. V18, Update 1 behoben werden. Diese Image-Versionen sind allerdings aktuell noch nicht fertiggestellt. Das soll in den nächsten Wochen erfolgen. Viele Grüße |
20.04.2023 09:01 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 25.12.2024 Beiträge: 3402 Bewertung: (530) |
Hallo Bezar_87, da das Aussehen von Schaltflächen nur wenig anpassbar ist, werden häufig lieber andere Objekte wie eben Textfelder verwendet. Das Ziel bei Siemens ist es, dass PC Runtime und Panel (fast) komplett gleich funktionieren. Ich selbst habe auch nicht den Eindruck, dass am Panel das wenigste funktioniert. Und ich arbeite tagein, tagaus damit. Wenn Du Unterschiede feststellst, dann solltest Du diese über einen Support Request melden. Nur bekannte Probleme können behoben werden. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf