20.03.2017 14:06 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (1) |
Hi, I'm trying to enable a serial communication between an S7-1200 1212 C AC/DC/RLY and another device. For this sake I've got a CM 1241 RS422/385 module attached to my CPU. I'm using TIA Basic V13 SP1, I think Update 8. I've run into the following problem: After I connect my PC to the CPU and uploaded my program, it says that it can't reach the CM-module. The DIAG-LED on the module is blinking green, which indicates that the CPU is addressing it but doesn't configure it (according to the S7-manual chap. 12.1). As I'm pretty new to the software, I didn't change any configs for the CM-module I've added in the device view. BAUD is set to 9600, no Parity, 1 Stop-Bit (which is also the config required for the other device). As I seem to be the only one with this problem (I've searched the forum for hours now), I assume that I made a pretty stupid mistake. Has anyone any tips? The most similar article I found was this one: https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/s71214c-and-cm1241-no-diag/124041/?page=0&pageSize=10 Best regards, Und nochmal in Deutsch: Ich versuche eine serielle Kommunikation zwischen einer S7-1200 1212C AC/DC/RLY und einem anderen Gerät herzustellen. Dafür habe ich ein CM1241 RS422/285-Modul an meine CPU angeschlossen. Ich benutze das TIA Portal Basic V13 SP1, ich denke mit dem Update 8. Ich habe folgendes Problem: Auch wenn ich das Programm auf meine CPU geladen habe, blinkt die DIAG-LED grün, was laut S7-Handbuch (Kapitel 12.1) zeigt, dass die CPU das Modul adressiert, aber nicht konfiguriert hat. Da ich noch nicht wirklich mit der Software vertraut bin, habe ich keine Konfigurationen für die CM-Module geändert, die ich in der Geräte-Ansicht hinzugefügt habe. BAUD ist auf 9600 gesetzt, keine Parität, 1 Stop-Bit (das andere Gerät benutzt die gleiche Konfiguration). Da ich der einzige mit diesem Problem zu sein scheine (habe das Forum jetzt einige Stunden durchsucht), vermute ich einen ziemlich offensichtlichen Fehler. Hat jemand eine Idee? Dieser Artikel kommt meinem Problem am nächsten, aber ich konnte nichts daraus ziehen: Viele Grüße, |
20.03.2017 14:34 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (1) |
241-1CH32-0XB0 |
20.03.2017 14:46 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hast du es in der Gerätekonfiguration schon mal mit FW2.0 und FW2.1 (=Standard) versucht? |
20.03.2017 14:56 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (1) |
Ich habe an der Konfiguration wie gesagt nichts geändert. Bei Projektbeginn habe ich allerdings versehentlich erst eine Kommunikations-CPU hinzugefügt und diese später wieder gelöscht (leere Spalte rechts im Bild "Gerätesicht"). Da diese Spalte beim Löschen und neu hinzufügen des Geräts ohne Synchronisation mit der CPU ebenfalls leer war, bin ich davon ausgegangen, dass hier nicht der Fehler lag. DateianhangBilder CM 1241 wird nicht konfiguriert.zip (65 Downloads) |
20.03.2017 15:19 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (1) |
Die Artikelnummer der verwendeten CPU ist 212-1BE40-0XB0 |
21.03.2017 08:29 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Was steht denn im Diagnosepuffer der SPS? |
Folgen Sie uns auf