23.11.2017 10:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.07.2022 Beiträge: 27277 Bewertung:
|
Eine mögliche Lösung... DateianhangCountdown_(0BA8.Standard).zip (39 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
24.11.2017 14:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.07.2022 Beiträge: 27277 Bewertung:
|
Leider kannst im eigenen Programm den Zählerstand oder den Startwert eines Zählers nicht referenzieren. Also muss man für deinen Wunsch einen anderen Weg wählen. So vielleicht? DateianhangCountdown_V2_(0BA8.Standard).zip (37 Downloads) |
24.11.2017 14:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.07.2022 Beiträge: 27277 Bewertung:
|
Probiere es doch einfach aus. |
24.11.2017 14:52 | |
Beiträge: 77 Bewertung:
|
Hab ich... :) Darauf folgt jetzt eine zweite Anweisung, welche den Wert mit -1 multipliziert. Display 1: Aktion in: X Tagen DateianhangCountdown_V2.1_(0BA8.Standard).lsc.zip (38 Downloads) |
24.11.2017 15:55 | |
Beiträge: 77 Bewertung:
|
Der Meldetext mit den "-x" Tagen wird doch aber erst bei 0 Aktiviert. ?! Man kann doch nicht auf einen Inaktiven Meldetext wechseln... ?? |
Folgen Sie uns auf