10.02.2015 20:42 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe da ein Problem und vieleicht kann mir da jemand helfen. Ich habe einen CP530 als Master und 2 CPU´s (943b) als Slave. seit kurzen flackert die "BF" Lampe von dem CP. Ich habe festgestellt, das das Programm von einem Slave, was ich geändert habe, damit was zu tun haben kann. Aber ich spiele mein geändertes Programm auf, es lauft ca,2 Tage und dann flackert erst die LED BF. Wenn ich das Programm wieder aufspiele, dauert es eine weile (12St,-2Tage) bis die LED wieder flackert und die Komunikation gestört ist. Hat jemand eine Idee dazu?
------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 11.02.2015 12:44:29Neue Überschrift nach splitten |
|
Folgen Sie uns auf