08.11.2010 14:35 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411) |
Hallo Rainer, ich muß Dir leider sagen... bei 16 Bit Karten... sehe ich bei Windows 7 vollkommen schwarz. Die Karte die noch geht ist die 32 Bit CardBus Karte, CP 5512. Soweit ich es zumindest von der Freigabeliste von SIMATIC NET her weiß. Viele Grüße J_Bell |
17.11.2010 16:41 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo Reiner, mich würde mal interessieren welche Treiber Du für den CP 5511 installiert hast? Vielen Dank J_Bell |
18.11.2010 10:17 | |
Beigetreten: 04.03.2006 Letzter Bes: 01.01.2019 Beiträge: 213 Bewertung: (6) |
Hallo, also ich hab mir mal den Treiber aus der V5.4 gegriffen... Die INF und SYS-Dateien... Und dann bei der Installation des CP darauf gezeigt... Lief soweit problemlos.... Ärgerlich, dass ich im PG-PC-Schnittstelle den CP nicht auswählen kann... Meiner Meinung nach hat Siemens den einfach deaktiviert.... Anbei mal ein paar Screenshots... (als Beweis oder so) Wie man sehen kann würde er funktionieren... D-Segment ist benutzt.... Gruß Reiner DateianhangCP5511.pdf (152 Downloads) |