05.10.2017 10:11 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Christoph, es ist schon eine Weile her und nun ist die Geschichte wieder ein Thema bei uns. Ich habe noch ein paar Fragen und vllt. kannst Du, oder sonst jemand noch ein paar Tipps geben? Für den Test möchte ich einen IPC677C (6AV7-894-0BD30-0AC0) verwenden. Der IPC677C hat allerdings keine CP5611 onboard, sondern ich müsste wohl einen Profibus - CP für die PCI Schnittstelle nachrüsten. Ich weiß auch noch nicht welchen? Nun verhält es sich ja so, dass auf dem Panel PC 677C, der ja geklont werden soll, ein CP5611 onboard verbaut ist. So wie ich das dem Handbuch entnehmen konnte, ist dieser auf der Grundplantine verbaut und steckt nicht in einem PCI Slot? Nun frage ich mich, ob das PCI Passtrough dann überhaupt funktionieren kann? Vllt. kannst du mir ja was dazu sagen? Hast du das schon mal irgendwie umsetzen können? Gruß Eleu ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 19.10.2017 08:40:09Neue Überschrift nach Splitten |
|
08.10.2017 08:21 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 1165 Bewertung: (280) |
Hallo Eleu,
Du weisst das Du dafür auch ein bischen tricksen musst? Die virtuelle Netzwerkkarte die in der VM vorhanden ist kannst Du nicht direkt als Profinetschnittstelle projektieren. Aber hier hat das schon jemand gemacht... Gruß... |
"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.10.2017 15:41 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Mark, ich habe es nun soweit, dass ich XP in der VM aktivieren konnte. Habe als Hostsystem nun einen Windows7 Rechner mit 64 Bit und habe VMWare Workstation 14 installiert. Ich habe genau das beschriebene Problem (100% CPU Last). Ich finde aber keine Vmware 14 VMX file indem ich die Einträge machen muss. Nur eine VMXF file im Ordner, wo auch alle Dateien der konvertierten XP - Maschine liegen? Ist diese Datei gemeint? Den Dateianhang aus dem Link habe ich ebenfalls in diesen Ordner dearchiviert? Ich habe versucht in diese Datei die Einträge hinzuzufügen, aber dann kann ich die VM gar nicht mehr starten. Gruß Eleu |