28.10.2010 10:30 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hi, |
28.10.2010 10:31 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hi, |
28.10.2010 16:19 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hi, |
08.11.2010 10:56 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo Dennis, ich glaube ich weiß welches Beispiel Du meinst... und ich gestehe, von dem Beispiel: Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das TCP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte Industrial Ethernet Schnittstelle einer S7-300 bzw. S7-400 CPU zu nutzen? bin ich auch nicht wirklich begeistert. Gerade das mit dem FC97, zum vorbelegen der Daten im DB für die Beschreibung der Verbindung finde ich auch sehr verwirrend. Den FC kannst Du, da Du die Verbindung mit demOUC angelegt hast, ganz streichen. Ich hoffe damit klappt es dann besser. Viele Grüße J_Bell |