09.07.2013 10:14 | |
Beigetreten: 13.09.2006 Letzter Bes: 15.05.2024 Beiträge: 170 Bewertung: (3) |
Hallo zusammen, bräuchte Eure Hilfe da ich nicht mehr weiter komme. Ich möchte/muss von einer CPU 317-2 PN/DP, Daten an andere CPU´s senden. 1. Alle CPU´s haben ein eigenes Projekt 2. Die CPU welche die Daten sendet, liegt in einem anderen Adressbereich wie die CPU´s, welche die Daten nur empfangen. 3. Änderungen an der Hardwareconfig wenn möglich nur an der CPU/dem Projekt (192.168.10.100) welche die Daten sendet, diese ist neu, die anderen CPU´s (192.168.1.xxx) sind schon vorhanden. Habe schon so einige Seiten an Lesestoff durch, doch im Moment stehe ich auf dem Schlauch, bzw. lese ich immer wieder von einer neuen Möglichkeit. Bin als aller erstes über den PUT/GET Baustein gestoßen, danach auf Unspezifizierte S7-Verbindung projektieren und zum Schluss auf die Offene mit den T-Bausteinen. Die Möglichkeit mit der offenen und den T-Bausteinen, scheint meiner Meinung (lass mich aber gerne eines Besseren belehren) das Passende zu sein. Aber !, ein (Hilfe-) Projekt damit ich es verstehe, hab ich noch keines gefunden, bzw. wenn dann eines auf Englisch, und dann wird es zu mühsam für mich. Könntet Ihr mir vielleicht die einfachste Art nennen, um mein Problem zu lösen ?. Des Weiteren wäre ein einfaches Projekt sehr hilfreich, wenn möglich in Deutsch. Im Anhang sende ich Euch eine Übersicht von meinem Vorhaben. Update !, kann ich die Verbindung/Kommunikation mit PLCSIM testen oder muss ich die Hardware dazu aufbauen ?. Nicht das ich teste, und es geht nur nicht, weil PLCSIM mir einen Strich durch die Rechnung macht. Gruß Dirk DateianhangForum.pdf (164 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Dirk J. am: 09.07.2013 14:06Zuletzt bearbeitet von: Dirk J. am: 09.07.2013 14:05 |
|
09.07.2013 15:55 | |
Beigetreten: 10.12.2007 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 56 Bewertung: (4) |
Hallo Dirk Ich würde das mit PUT/GET lösen das ich relativ einfach. Ein Beispiel habe ich dir angehängt. Mit PLCSIM kann man das meines Wissens nicht testen. Gruss Martin DateianhangPUT_GET.zip (316 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.07.2013 16:50 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo, die T-Kommunikation klingt am besten für dich, da du die Verbindungen in einem Datenbaustein projektierst. Du verwendest dann das ISOonTCP Protokoll. Somit erst einmal keine Änderungen in HW-Konfig und Netpro wenn deine Schnittstellen schon richtig eingestellt sind. Schnittstellen richtig eingestellt heist: IP Adresse, Subnetz und ROUTER Adresse passen. Du brauchst einen korrekten Router Eintrag sonst findet das Telegramm seinen Partner nicht. Achtung im Router ggf. den TCP Port 102 freischalten!!! Eine Anleitung wie man die T-Kommunikation programmiert findest du hier (in Deutsch mit Download eines Beispiels) Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das TCP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer S7-300 bzw. S7-400 CPU zu nutzen? Wenn du die Bausteine Programmierst nutze auch die Onlinehilfe mit F1 die dir dann Details bringt. |
11.07.2013 11:36 | |
Beigetreten: 13.09.2006 Letzter Bes: 15.05.2024 Beiträge: 170 Bewertung: (3) |
Hallo zusammen, die Testumgebung steht mit zwei CPU317 2-PN/DP welche über einen Switch miteinander verbunden sind. Nun komme ich leider auf meinen letzten Satz zurück -> Melde mich wieder Habe diverse Einstellungen vorgenommen welche ich Euch anhand von Screenshots im Anhang sende, glaube fest daran ,dass hier soweit alles passen sollte *hoffhoff*. Hab ich doch noch ein Fehler in der Konfig, oder woran könnte es noch liegen ?. Gruß Dirk DateianhangScreenshots.pdf (177 Downloads) |
Folgen Sie uns auf